主题中讨论的其他器件:TUSB1210
目前、我们的 AM3715CUSD100处理器器件系列中的 USB 路径有问题。
操作系统为 WinCE 7.0
在操作系统中、USB 记忆棒和文件保护是正确的。 将数据写入 USB (创建目录或保存文件)时、整个 USB 系统将会崩溃。
USB 线上没有更多数据包、收发器的数字接口 TUSB1210BRHBR 停止(只有60MHz 时钟在运行) 系统的其余部分(CPU、操作系统、显示屏等)继续保持不变。 整个东西闻起来像是时序问题、因为还有电路板、问题只会"偶尔"发生。 但也有一些系统始终会发生错误。 该问题可能与 Y9振荡器的变化有关。 由于材料供应原因、我们被迫这样做: 从原来的 ASEMB-26.000MHZ-LY-T (Abraacon) 改为新的: ASEMB-26.000MHZ-XY-T (高达+ 105°C)(Abraacon) USB 部件通过 TUSB1210BRHBR 连接到 AM3715CUSD100。 60MHz 时钟没有出现异常。 在使用示波器测量和测试 ASEMB-26.000MHZ-XY-T 信号时、我们无法观察到任何负属性。
(信号电平、抖动、频率偏差)
这款26MHz 中央振荡器对 USB 记忆棒的写入有负面影响、这是完全无法解释的!! ??
有什么想法吗?