请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 Thread 中讨论的其他器件:DM385
各位专家、您好!
我知道对该器件的支持已停止、但我想确认在最后一个型号中有"F"和没有"F"的产品之间的差异。
问题1:区别在于是否支持 VPFE 模块中的硬件人脸检测引擎是正确的吗?
在 DM385中、有一个描述如下图所示、所以我认为它是一样的。
问题2:是否正确地假设软件可以在从不带"F"的产品迁移到带"F"的产品时使用?
(我们假设需要进行足够的评估。)
此致、
还不错