This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:无法连接

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038746/tmdsemu560v2stm-ue-failed-to-connect

器件型号:TMDSEMU560V2STM-UE

大家好、

tmdsemu560v2stm-ue 总共购买了11个 tMDSEMU560V2STM-UE 器件。 其中一个通过560 CCS 连接到 Tda4。 无法连接。 更换的接线线束无法连接。 另外560可以正常连接和调试。 因此、我们怀疑本产品的质量不合格、并要求返回工厂进行测试和维护。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议联系供应商或分销商、了解探头是从购买的、以讨论退货和更换问题。

    谢谢

    Ki