This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:仅 RTC 模式下的电源轨

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/984877/dra750-power-rails-in-rtc-only-mode

器件型号:DRA750

您好!

我的客户希望使用小型可充电电池使用仅 RTC 模式。 您能否确认在该模式下、所有3个电源轨 vddshv5、VDD_RTC 和 VDDA_RTC 都应由电池供电? 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    客户是否使用推荐的 TPS65903x 作为电源解决方案? 如果是:

    '如果设计支持仅 RTC (睡眠)模式、请检查 VDDA_RTC、VDD_RTC 和 VDDSHV5是否由单独的电源供电、并且未与其他电源轨结合使用。 对于所有标准 TPS65903x OTP 配置、这些电源分别为 LDOVRTC、LDO9和 LDO2。

    检查 PMIC NSLEEP 输入是否由 ON_OFF 输出(焊珠 Y11)控制。 如果 VDDSHV5由3.3V 电源供电、则应通过1.8kOhm /2kOhm 电阻分压器(因为 NSLEEP 位于 PMIC 的1.8V VRTC 域中)实现这一目的。"

    TPS65917 PMIC 不直接支持仅 RTC 模式。

    根据 DRA750的数据表:

    如果使用 RTC 模式、则 VDDA_RTC、VDD_RTC 和 vddshv5必须由单独的电源单独供电、并且不能与其他电源轨组合使用。

    如果使用单个电池、则这不是兼容的电源序列、因此可能会降低器件完整性。 请参阅 DM 中的建议上电排序(图5-2)。

    谢谢、

    阿尔茨