This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5514:CSL 查询

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5514, TMS320C5517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983751/tms320c5514-csl-inquiry

器件型号:TMS320C5514
主题中讨论的其他器件: TMS320C5517

您好!

你好。

我们的客户询问 TMS320C5514。 请参阅下文。

"我正在尝试将 CCS v10的链接器定向到 TMS320C5517的 CSL、但在 CSL 目录中找不到"lib"文件、我该怎么办? 换句话说、如何让链接器使用 CSL 3.08搜索 C55器件的 CSL 文件?

我已经为 TMS320C5517 DSP 下载并安装了 CSL 库、但我不知道如何让 CCS10的链接器在 CSL 目录中搜索
文件管理器会搜索"lib"、"a"或"cmd"类型的文件、但我找不到适合我的项目的文件
自述文件将我引导至 TI 站点的处理器 wiki 页面、但它已不能运行(RIP)"

期待您对此事的意见。 谢谢你。


此致、

保护所有人免遭强迫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 C5000 CGT 4.4.1。

    如果库文件不在已安装的内容中、请在  C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\C55XXCSL_LP 中导入 CSL 库的 CCS 工程并重新编译。

    CSL 库(.lib)文件位于:

    • 调试构建:C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\C55XXCSL_LP\Debug\C55XXCSL_LP.lib
    • 版本构建:c55_lp\c55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\C55XXCSL_lp\Release\c55XXCSL_lp.lib

    在 CCS 内、右键点击您的项目。

    在窗口左侧、展开 Build -> C5000 Linker。

    单击"文件搜索路径"。

    在"Include library file or command file as input"下、添加 CSL 库名称"C55XXCSL_LP.lib"。

    在"添加

    添加包含 CSL .lib 文件的文件夹(例如 C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\C55XXCSL_LP\Debug)。    

    此致、
    弗兰克