This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU_ICSSG MII 配置

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158460/am6442-pru_icssg-mii-configuration

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigDP83869

如何配置为在 PRU_ICSSG 上使用 MII?

"表6-1中的信号名称列中没有信号名称。 引脚属性(ALV 封装)"、指示 PRU_ICSSG 上的 MII。

在 SysConfig 工具中、PRU_ICSSG 上的 MII 的多路复用模式为0或1。 它在"表6-1中的信号名称列中指示了 PRU_ICSSG 上的 GPO 或 GPI。 引脚属性(ALV 封装)"。

在"图6-151中、MII 似乎与 RGMII 多路复用。 PRU_ICSSG0外部接口 I/O "或"图6-152. PRU_ICSSG1外部接口 I/O"。

SysConfig 工具中的多路复用器模式配置是否正确?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    感谢您的查询。

    让我来回顾一下这个问题并更新您的最新信息。

    您能否确认使用的 TRM 版本。  

    在  SysConfig 工具中选择所需的接口。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢你的答复。

    TRM 版本为 SPRUIM2D。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    感谢您的版本。  

    SysConfig 工具中的多路复用器模式配置是否正确?

    请详细说明 您可能看到的任何问题的详细信息。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    检查您是否有机会查看以下线程、其中2 X MII 接口似乎在工作。

    (8) AM6442:ICSSG MII 模式 DP83826新设计 TX 不支持 Linux -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、  

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢你的答复。

    我们的客户感到困惑、因为"表6-1中的信号名称列中没有指示 PRU_ICSSG 上 MII 信号的信号名称。 引脚属性(ALV 封装)"。

    信号名称列中的 GPO 或 GPI (MUX 模式列中的0或1)是否用于 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号?

    在 MUX 模式下、0或1似乎用于 SysConfig 工具中 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    感谢您的参与。

    如果客户希望使用 RGMII 或 MII 接口、则可以遵循 RGMII 布线约定。

    示例: 可以参考 AM64 EVM 和 DP83869 PHY。

    如果客户考虑 仅使用 MII 接口、则仍 可以使用 RGMII 接口约定并 在固件中进行配置更改。

    信号名称列中的 GPO 或 GPI (MUX 模式列中的0或1)是否用于 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号?

    在 MUX 模式下、0或1似乎用于 SysConfig 工具中 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号。

    请详细说明上述说明。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢你的答复。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158460/am6442-pru_icssg-mii-configuration/4359445 #4359445"]

    信号名称列中的 GPO 或 GPI (MUX 模式列中的0或1)是否用于 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号?

    在 MUX 模式下、0或1似乎用于 SysConfig 工具中 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号。

    请详细说明上述说明。

    [/报价]

    请检查 SysConfig 工具生成的文件中 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号的 MUX 模式是否为0或1。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    让我来回顾一下输入内容。 吹线提供了 AM64 MII 功能的一些附加输入。

    (+) AM6441:AM6441 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    请参阅以下信息。

    信号名称列中的 GPO 或 GPI (MUX 模式列中的0或1)是否用于 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号?

    在 MUX 模式下、0或1似乎用于 SysConfig 工具中 PRU_ICSSG 上的每个 MII 信号。

    我查看了该查询、上面的内容看起来正常。 有关详细信息 、请参阅以下内容  

    6.4.2 TRM 中的 PRU_ICSSG 环境

    表6-1. 引脚属性  

    以及引脚多路复用生成的文件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道每个 MII 信号都是 PRU_ICSSG 的内部多路复用信号。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke Maeda

    感谢您的备注。  

    MII 信号在 PRU_ICSSG 内部进行多路复用、根据功能的不同、IOS 会重新配置为输入或输出。

    此致、

    Sreenivasa