主题中讨论的其他器件:PCM1864
大家好、
你好。 我们的客户需要从线路输入和麦克风输入中读取数据。 他需要创建两个缓冲区、一个用于线路输入、一个用于麦克风输入、以用于一些已经在 Matlab 中编写并转换为 C 的处理算法。 然后、他需要通过扬声器通过线路发送数据。 客户的 MCASP 示例运行正常、并且只是尝试使其正常工作、以便可以根据他的需求对其进行更改。
您对如何从两个输入中读取数据然后将数据发送出去有什么建议吗? 感谢您的帮助。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。 我们的客户需要从线路输入和麦克风输入中读取数据。 他需要创建两个缓冲区、一个用于线路输入、一个用于麦克风输入、以用于一些已经在 Matlab 中编写并转换为 C 的处理算法。 然后、他需要通过扬声器通过线路发送数据。 客户的 MCASP 示例运行正常、并且只是尝试使其正常工作、以便可以根据他的需求对其进行更改。
您对如何从两个输入中读取数据然后将数据发送出去有什么建议吗? 感谢您的帮助。
此致、
卡洛
您好、Carlo、
我更熟悉 McASP 的同事将在下周之前不上班。 在此之前、我将尽力提供帮助。
通过查看 LCDK 原理图、我不确定编解码器是否可以同时接收来自麦克风输入和线路输入的输入。 我看到编解码器上只有一个 DOUT 信号。 客户可能需要执行一些操作、例如将 L 通道用于麦克风输入、将 R 通道用于线路输入。 为此、他们可能需要对 AIC3106编解码器进行重新编程。 我还建议在音频论坛上提出这个问题、因为他们会更熟悉 AIC3106。
我还将链接下面的一些资源、这些资源可能会对此有所帮助。
E2E - 使用 TLV320AIC3106 (音频编解码器)、如何在 CCS 中"单独"接收和控制来自两个麦克风的两个信号?
此致、
Sahin
您好、Carlo、
LCDK 电路板被设计成只获得线路输入并使用一个立体声 AIC31x 编解码器提供线路输出。 立体声编解码器只允许使用 MCASP 编解码器将两个通道(左右)输入到 DSP。 您可能无法同时使用 MIC 输入和线路输入。 n`t 请注意、电路板上的 MICBIAS 未连接、因此电路板不支持为外部麦克风供电。 话虽如此、您可以使用外部供电的麦克风进行麦克风输入、并尝试是否正常工作。
您n`t 需要修改线性输出的配置、因为系统的输出仍然显示为立体声线性输出。
理想情况下、您需要在 MCASP 上使用单独的串行器引脚来获取麦克风输入、并使用单独的 MCASP 串行器来获取线路输出。 我们提供了一个参考设计、其中显示了使用可用作参考的 C6747 EVM 的多麦克风输入和立体声输出。 此设计将 PCM1864用于麦克风输入、将 AIC 编解码器用于输出。 在此处查看设计:
https://www.ti.com/tool/TIDEP-0099
此致、
Rahul