请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2SA 尊敬的 TI 专家:
在我们的产品板上、当系统在没有摄像头的情况下工作时、功耗超过0.7A@12V。
在我们的应用中、未使用 IVA、DSP2、IPU1、EVE3、EVE4、使用了 ARM、DSP1、IPU2、GPU、EVE1、EVE2。
我们尝试 将 PRCM 寄存器设置为禁用未使用的模块、但功耗不变。
详细电流如下:
1.如何通过软件降低功耗?
2.功耗正常还是异常?
很好