This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:TMS32C 和 TMS320C 器件之间的差异。

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1009664/tms320c6205-the-differences-between-tms32c-and-tms320c-devices

器件型号:TMS320C6205

您好、查姆斯、

根据数据表、我们有可订购的 TMS32C6205和 TMS320C6205器件。

我的客户想知道这两款器件之间的差异、我们之所以提供 TMS32C 和 TMS320C 可订购器件型号、是什么原因?

请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我将把这个分配给我们硬件团队的一名成员、看看他们是否对数据表的解释有任何见解。

    请注意、我们针对该器件拥有的唯一知识来源是您可以在 TI.com 上找到的配套资料。 我们将尽力提供帮助、但如果客户计划进行新设计 、我们提供的支持将受到限制、因为这些器件没有 EVM 等。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    我怀疑这是一个拼写错误、应该是完整 的 TMS320C

     Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    是对器件型号的字符限制、它看起来像是为了适应速度等级字符(T)而删除了"0"。  

    因此 TMS32C = TMS320C  

    保罗