This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:CTS 测试许多模块未执行

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008471/dra746-cts-test-many-modules-are-not-executed

器件型号:DRA746

在测试结果中、总共需要测试235个模块、其中59个模块已成功测试、
超过100个模块的测试项目总数为0 (通过0、失败0、总测试0)。 我们相信
这些模块尚未经过测试,全部跳过,我们想知道为什么跳过这些模块?
从您提供的测试报告中,我没有看到这种“Total Tests 0 (总测试0)”问题,测试结果如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian You、

    您能帮助我们了解这一结果吗? 您从哪里获得结果? 它是某些 VSDK 版本的一部分吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据 Google 网站的指导原则进行 CTS 测试

    https://source.android.com/compatibility/cts/run

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于先前测试失败、因此可以跳过该测试。 请检查日志以了解更多信息。
    此外、这些测试是否来自 TI EVM?

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个原因可能是所测试的器件没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它使用我们自己的机器进行测试 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您在 CTS 测试期间是否遇到过类似的问题? 您是如何处理的?