This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:BeagleBone Black 使用 Windows 10将初始映像刷写到器件中

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/968225/beaglebk-beaglebone-black-flashing-initial-images-to-the-device-using-windows-10

器件型号:BEAGLEBK

大家好、

这与我刚才提出的问题有关: e2e.ti.com/.../769308

我们仍然面临同样的问题、即无法使用 Windows 10刷写初始映像。 我已经向 Microsoft 技术支持询问了这方面的问题。 经过一年半的故障诊断,Microsoft 无法解决此问题。 根据 Microsoft 的说法、独立硬件供应商(在本例中为 TI)需要为 Windows 10提供正确的.ini 文件以加载正确的驱动程序。

问题:

1. TI 是否能够让它在 Windows 10上正常工作? 为此、我们需要一个生产解决方案。 TI 针对 Windows 10的解决方案是什么?

2.听说有 TI 版本的 BeagleBone Black (TIDA-01568)。 我假设它是与 BeagleBone Black 相同的处理器。 我想知道刷写 TIDA-01568初始程序的解决方案是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很遗憾听到您的问题仍未解决。 AM335x USB-Ethernet 功能最初在 Linux 和 Windows 7上验证、而 Windows 7不需要自定义的.inf 驱动程序文件。 如果解决方案是编写一个.inf 驱动程序文件、我们不打算为 Windows 10提供支持。

    TIDA-01568应具有与 BeagleBone Black 相同的 AM335x 处理器、但我不确定其 eMMC 是如何闪存的。 它可以在电路板上安装之前刷写、也可以在 Linux 主机上刷写。

    我假设您的定制板没有 SDCard 插槽或 CPSW 以太网端口、因此 USB-Ethernet 是唯一的选择、那么是否可以使用 Linux 主机而不是 Windows 10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的回复。 我已经与我们的制造团队讨论过这个问题。 我们已经确定了替代解决方案。 虽然不是理想的、但我们决定使用 Windows 7。

    请关闭此问题。 如果出现问题,我将提出问题。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很高兴听到您可以接受 Windows 7。 感谢您的更新。