您好!
我安装了 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00、并按照 SDK 入门指南中的步骤进行操作
以下命令为:
CD Yocto 构建
oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux- .txt
CD 版本
echo "inherit +=\" own-mirrors\">> conf/local.conf
echo "source_mirror_url =\"">software-dl.ti.com/.../\"">> conf/local.conf
echo "arago_brand =\"psdkla\">> conf/local.conf
echo "distro_features_append =\" virtualation\">> conf/local.conf
回显"image_install_append =\" Docker \">conf/local.conf
。 配置/设置
toolchain_base=$home machine= bitbake -k tisdk-default-image
出现以下错误:
错误:无法启动 bitbake 服务器(无)
错误:此会话的服务器日志(/home/atladmin/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/yocto-build/build/bitbake-cookerdemon.log):
---在2022-09-1515:45:59.813062启动 bitbake server pid 19769 ---
错误:ParseError at /home/atladmin/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf:207:Could not include required file conf/distro/include/branding-psdkla.inc
平路机、
Mounika