大家好、
我正在尝试从 C:\ti\pdk_am437X_1_0_17\packages/ti\starterware\examples\adc 为 idk AM437x 评估板构建 adc_test 项目
我尝试对工程进行 gmake;但是、它只生成二进制文件 、包括.out 和.bin 文件、而不是.ccsproject (这允许我导入到 CCS 工程)
因此、我决定打开 UART_BasicExample_idkAM437x_armExampleProject 并将 ADC_TEST.c 文件复制到 UART 项目中。
添加其他路径后、包括:
我还在我的项目中添加了:cpu.c、gic.c 和 TSC_adc_ss.c 文件。
我最终构建了我的项目、并在 IDK AM437X 评估板上运行 ADC_TEST.c 项目。
但是、代码在此 while 循环处停止:
我返回并检查以确保在 Pinmux 中启用 ADC0、如下所示:
我怀疑中断永远不会发生、并导致代码卡在上面的 while 环路中。
我想知道是否缺少导致此问题的 ADC 配置。
如果我能就此提出任何建议或建议、那将是很好的。 或者可能是导入项目的更好方法。
感谢您阅读我的帖子。
此致、
Minh Vo