This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71XEVM:支持 QNX 7.1的处理器

Guru**** 2206920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517, AM3505, AM1808, OMAP-L137, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003043/dra71xevm-processors-that-support-qnx-7-1

器件型号:DRA71XEVM
主题中讨论的其他器件:44304460AM3517AM3505AM1808OMAP-L137OMAP-L138

大家好、

我们的客户正在选择支持 QNX7.1的 SBC。 他们有我们站点上支持 QNX 的 EVM/处理器的列表。  他们想知道 以下哪些处理器 支持 QN7.1。 该器件将用于 支持 QNX 7.1的医疗应用

德州仪器 Jacinto 6 Entry DRA71x EVM
德州仪器 AM437x 通用 EVM
德州仪器 Jacinto 6 DRA74x EVM
德州仪器 Jacinto 6 ECO DRA72x EVM
德州仪器 Jacinto 5 DM814x EVM
德州仪器 Jacinto 5 ECO DRA6xx 和 DM811x EVM
德州仪器 OMAP5432 EVM
德州仪器 OMAP 4430熊猫
德州仪器 OMAP 4460 Panda ES
德州仪器 AM335 BeagleBone 和 BeagleBone Black
德州仪器 AM335x EVM
德州仪器 AM335x 入门套件
德州仪器 AM335x 工业开发套件
德州仪器 AM3517 EVM
德州仪器 AM3505 EVM
德州仪器 DM644x EVM
德州仪器 DRA52x EVM
德州仪器 J3 EVM
德州仪器 OMAP 3503 EVM
德州仪器 OMAP 3515 EVM
德州仪器 OMAP 3525 EVM
德州仪器 OMAP 3530 Beagle
德州仪器 OMAP 3530 Mistral
德州仪器3730 BeagleBoard-xM
德州仪器 AM1808 EVM
德州仪器 DM355 EVM
德州仪器 DRA446 EVM
德州仪器 DRx459、DRx457 EVM
德州仪器 OMAP-L137
德州仪器 OMAP-L138
德州仪器 OMAP 2420 SDP
德州仪器 OMAP 5905 OSK
德州仪器 OMAP 5912 OSK

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在上面的列表中、QNX 软件中心中明确提供的适用于 QNX SDP 7.1的唯一器件是"Texas Instruments Jacinto 6 DRA74x EVM"。

    "Texas Instruments Jacinto 6 Entry DRA71x EVM"和"Texas Instruments Jacinto 6 ECO DRA72x EVM"是上述 Jacinto 6的变体、TI 已在 QNX SDP 7.1上进行了测试。

    列出的所有其他 BSP 均可在早期版本的 QNX HLOS 上使用、需要移植到 QNX SDP 7.1。

    如果有一个 QNX SDP 7.1感兴趣的特定器件、则本响应中未提及该器件、可以进一步讨论该问题。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo