This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:查询

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1002244/tms320c6205-inquiry

器件型号:TMS320C6205

您好!

你好。

我们的客户想知道 TMS320C6205DGWT200和 TMS320C6205GWT200之间有何区别? 字母"D"表示什么?

此外、他们还想知道 TMS320C6205DGWT200和 TMS32C6205DZWTA200之间的区别。 我已经检查过、似乎唯一的区别是球面、是这样吗?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    'D'是指 MSL (根据 JEDEC 行业标准分类的湿敏等级额定值)以及等于 3-220C-168 HR 的峰值焊接温度。  非 D 版本的额定 工作温度为3-260C-168 HR。

    关于第二个问题、 GWT 使用引线焊球(非 RoHS)、ZWT 符合 RoHS 标准。

    此致、
    Mike