我测试了TDI端口,发现没有波形。如果是线的问题,请问该怎么更换?μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我测试了TDI端口,发现没有波形。如果是线的问题,请问该怎么更换?μ A
我测试了 TDI 引脚、没有发现波形。 如果问题出在导线、应该如何更换?
你好,这个 Blackhawk USB560v2 System Trace Emulator,使用CCS10调试程序出现错误,ERR230,ERR231,ERR233,ERR234、ERR235,请问这个仿真器是不是坏了?
您好!
此 Blackhawk USB560V2系统跟踪仿真器在依次使用 CCS10调试器、ERR230、ERR231、ERR233、ERR234和 ERR235时出现错误。 仿真器是否损坏?
谢谢
这是一个低级 JTAG 连接问题。 在大多数情况下、问题不在于仿真器、而在于实际电路板上的物理 JTAG 连接。 请参阅:
谢谢
Ki