主题中讨论的其他器件: TPS5402、 TPS62902、 TPS628512
大家好、
我的一位客户正在考虑将 AM4372BZDNA60用于他们的新产品。
他们有一个问题,如下所示。 请给我回复。
他们 计划使用一些单通道降压直流/直流器件来设计 AM4372电源器件
参考 AM437X_INDUSTIAL_EVM_3K0008_Schemata_REV1_4A.pdf。 我附加 了原理图文件。
在该文件中、一些 TPS5402s 用于 AM437x 电源。
TPS5402数据表: https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps5402.pdf
但器件有点旧、是非同步直流/直流转换器。 因此、他们希望使用 TPS62902或 TPS628512、而不是 TPS5402
由于这些器件的释放时序比 TPS5402新、并且它们是同步直流/直流器件、可提高效率。
TPS62902数据表: https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps62902.pdf
(反馈电压精度为0.9%)
TPS628512数据表: https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps628512.pdf
(1.0%反馈电压精度)
这些器件具有使能引脚、输出放电和可调软启动时间功能。
此外、其系统输入电压范围为4.75V~5.25V。
他们的问题如下。
问:您认为这些器件可以用作 AM4372的电源电路吗?
如果您的回答是否定的、您能告诉我原因吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
e2e.ti.com/.../4010.AM437X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_3K0008_5F00_schematic_5F00_REV1_5F00_4A.pdf