请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137下午好!
我是 Jabra GN (Audio)的音频工程师。 目前、我们正在为未来的一些项目寻找低功耗快速 DSP 解决方案、几乎适用于耳机和 TWS 耳塞。
因此、主要要求是:
低延迟
低功耗
逐样本处理
可运行实时自适应算法、例如自适应滤波器、自适应 ANC。
您能否从您的产品中推荐一些有用的 IC? 几年前、我曾尝试过 TMS320C6713、如果我记得对、可以在那里实现实时自适应算法、所以也许您有一些芯片的后续产品。 可能是 C6652还是 C6747?
谢谢!