This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOSKL137:TMDSOSKL137–连接到 TIDA-01454的 OMAP-L137/TMS320C6747入门套件

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0099, TMDSOSKL137, TMS320C6747, OMAP-L137, 66AK2G12, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995406/tmdsoskl137-tmdsoskl137-omap-l137-tms320c6747-starter-kit-connection-to-tida-01454

器件型号:TMDSOSKL137
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0099TMS320C6747OMAP-L137OMAPL13866AK2G12CC3200

大家好、

我们的 I&D 项目需要音频输入、DSP 处理和 LAN 接口、如附件所示。 请回答我在本附件中提出的有关更适合构建此系统的 TI 器件的问题。 TIDEP-0099是使用 TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件的优秀内核?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们提供的唯一评论是原理图审阅。 这看起来不像一个。

    请提供详细信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    澄清:TI 不为客户进行系统设计。 但是、我们可以提供有关特定器件是否适合特定应用的反馈。 这是一种重申您的问题的好方法吗?

    "我们需要一个具有音频输入/输出、DSP 处理和 LAN 接口的处理器。 OMAP-L137是否是一种很好的潜在适配器? 您是否会为此应用推荐其他 TI 处理器?"

    您正在尝试通过 LAN 执行什么操作? 例如、通用以太网? 您是否希望实现特定的网络协议? 您是否正在处理多个音频流?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您是在寻找用于此处理的 DSP、还是还需要主机 ARM 处理器。 如果您需要低功耗 ARM9 + DSP 集成解决方案、我们建议您查看最新 Linux 和 RTOS 软件支持的 OMAPL138器件。  为了获得更高的性能、您还可以查看具有 Cortex A15+DSP 集成的66AK2G12。  

    如果通过有线连接实现到云的网络连接、这些器件还具有集成以太网支持、但如果您正在寻找具有无线支持的外部 MCU、则可以查看我们的连接 MCU 产品、如 CC3200、以使用无线网络连接到云。  

    如果您正在寻找声学回声消除或语音激活等语音处理块、则有多个 TI 第三方合作伙伴为 TI DSP 和 ARM 平台提供解决方案。 ADT、传感和 DSP 概念目前支持 TI DSP 平台上的语音解决方案。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul