Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我正在使用较新版本的 NDK 更新现有项目(2.25.00.09)。
NDK 指定编译所需的 SYS/BIOS 6.45.00.20和 XDC 工具3.32.00.06。
我已将这三个库添加到我的项目中。
当我构建项目时、我在找到 BIOS 的包含路径时收到错误:
".../dev/Ethernet/CEtherIPC.cpp、第11行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/BIOS/include/std.h"
具体的行是:
#include
我在项目设置对话框中看到 BIOS 的 Include options 变量:
查看变量会显示 BIOS 没有目录:
其他库在变量列表中同时具有文件和目录规范。
我希望任务目录变量是我的问题。
如果正确、我将目录添加到哪里?
谢谢、
Forrest