This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:与 U-Boot 配合使用的 USB 挂起存储器的最大存储容量

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993073/beaglebk-maximum-storage-capacity-of-usb-pendrive-to-use-with-u-boot

您好!

USB 笔驱动器的允许"最大存储容量"是多少、可与 BeagleBone Black 上的 U-boot 配合使用?

此致、

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    除了分区格式(vfat 或 ext4)的大小要求之外、我不知道 BeagleBone Black 的任何特定容量限制。