https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/894373/i2c-leds
您好!
该板有8个 LED 连接到 I2C 并联
根据数据表,其 I2C 端口2,地址0x60
我一直在使用 TI RTOS 电机控制示例,并已将其修改为写入2个字节{0xAA, 0xAA},但 LED 不会亮起
因为我不熟悉 Sitara 和 TI RTOS。
相关代码段如下所示(使用终端验证代码按预期执行。
虽然没有错误指示,但 LED 指示灯不亮。
有什么想法?
UART_printf ("I2C 2设置\n");
/*初始化参数*/
I2C_Params_init (&i2cParams);
i2cParams.transferMode = I2C_MODE_BLOCKING;
/*打开 I2C 实例*/
i2c2_handle = I2C_open (2、&i2cParams);
如果(!i2c2_handle)
UART_printf ("I2C 未打开\n");
其他
UART_printf ("I2C open ok\n");
/*使用 I2C 事务配置常用参数*/
i2cTransaction.slaveAddress = 0x60;
i2cTransaction.writeBuf =(uint8_t *)&txBuf[0];
i2cTransaction.writeCount = 2;
UART_printf ("I2C2 write\n");
i2c2_status = I2C_transfer (i2c2_handle、&i2cTransaction);
if (i2c2_status == false)
{
//I2C_Close (i2c2_handle);
UART_printf ("I2C 2错误\n");
}
其他
UART_printf ("I2C 2 no err\n");