请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X 主题中讨论的其他器件:ADS7953、 TIDA-00847、 TIDA-00834
尊敬的先生/女士:
如前所述、AM65x 处理器包含两个 ADC、每个 ADC 都支持8个输入、完全可以馈送16个模拟输入、但在我的应用中、需要额外的20个模拟输入、包括4-20mA 输出 (即)总共32个模拟输入。 在 TI 站点中、他们建议使用附加卡来提供额外的模拟输入 ADS7953、并且 AM65x 还支持242个 GPIO 引脚。
请阐明模拟输入和数字输入引脚在 AM65x Sitara 处理器中的位置、该处理器用于连接 CT-PT 卡(TIDA-00834)和 DI (TIDA-00847)卡。
如何将 TIDA-00834和 TIDA-00847连接到 AM65x Sitara 处理器?
请尽快提供解决方案。 IAM 正在等待您的回复。