请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X 主题中讨论的其他器件:ADS8588S、 TIDA-00834
尊敬的先生/女士:
目前、我们正在进行保护领域的研发、因此我们为我的指定应用选择了具有 ADS8588S EVM 和 AM65x Sitara 处理器的 TIDA-00834 (CT 和 PT)卡。 建议使用任何 IEC61850 基于协议的通信卡、适用于连接 AM65x Sitara 处理器以及将通信卡连接到处理器的位置。
请提供任何用户指南以了解要求。