请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL137-HT 您好!
在我们的项目中、SPI 接口短缺。
我们希望使用 McASP0代替 SPI 与支持 串行外设接口(SPI)(20MHz)的 HI-3111进行通信。 我们希望使用标准 SPI 接口从 HI3111读取/写入字节。
请告知我们这种可行的方法、并分享将 McASP0配置为 SPI 所需的任何必要步骤。
谢谢、此致
Girish