This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C6678-HiRel:建议去耦

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320C6678-HIREL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909410/sm320c6678-hirel-decap-recommendation

器件型号:SM320C6678-HIREL

大家好、我在电路板中使用的是 SM320C6678-HiRel。 根据建议、我应该在电源轨上使用560pF 的衰减、但我没有在0201封装中获得560pF 的汽车级部分。 如果我使用470和680的组合有效地成为560pF、它是否会产生任何问题。 此外、我没有有效地使用全部8个内核、仅使用6个内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    您不希望串联电容器、因为这样会增加电感。  如果您说您将在电源平面上混合使用470pF 和680pF 去耦电容器来替换建议的560pF 电容器、这是合理的。  保持较小的封装尺寸对于更大限度地减小封装和走线电感至关重要。

    Tom