主题中讨论的其他器件: OMAP-L137
您好!
OMAPL137-HT 处理器是我的项目的唯一选择-有源器件和额定高温(175C)。
有关引导裸机应用程序的文档不是很清楚或冲突。
我能够使用 SPI0、ARM 上的应用程序或 DSP 进行引导、但不能同时使用这两种引导方式:ASIgen 或 HexAIS_OMAP-L137和 SFH_OMAP-L137.exe。
例如、尝试在 SPI0、DSP 上的闪烁 LED 和 ARM 上的超术语上引导。
我尝试成功使用 HexASI、并仅将 UBL (在 DSP 上)、闪烁 LED (在 DSP 上)和串行应用(在 ARM 上)组合在一起。 我已将 UBL 和闪烁 LED 置于 DSP 上的同一应用程序中,UBL 仅启用 ARM (device_enable_arm ();)。 我使用生成的 bin 使用 sfh_OMAP-L137.exe 并使用-flash_noubll 选项写入 SPI0。 写入闪存后、电路板引导、但只有 DSP 工作(闪烁 LED)。 我刚刚开始使用 OMAP-137 EVM、Rev H (Digital Spectrum)。 我猜此时应用(DSP-ARM)会重叠一些存储器。
我需要对这一问题作出澄清,分步程序是理想的。
谢谢、
Marius Raducanu