This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IF 评估套件

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, ADC12J1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/938688/if-evaluation-kit

主题中讨论的其他器件:ADS4129ADC12J1600

你(们)好  

我需要购买一个评估板、该评估板可以接收具有相对较高瞬时频带宽度的 IF、将其数字化、然后将其发送到同一评估平台的 FPGA。

几周前、我在网站上找到了这种板。 但是、现在不知怎么找不到它们、请提供一些建议。

此致

μ zmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多有关您希望应用所针对的频率范围和采样率的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    中频频率范围可能介于100MHz 至500MHz 之间

    任何200MSPS 至1Gsps 的采样率或 任何适合于实现用于估算输入信号频率的可靠算法的采样率都是可以的  

    此致

    μ zmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个考虑因素是带宽要求。  最终决定所需的采样率。  许多 TI 转换器支持高达甚至超过500MHz 的 IF 频率。  估算输入信号的频率听起来像是输入信号是单频正弦信号或窄带信号。  在这种情况下、您可以使用 ADS4129 (12位、250 MSPS)等器件。  如果您只想在第一个奈奎斯特区域中运行、那么像 ADC12J1600这样的器件就足够了。  您可以查看 TI.com 上的参数表、了解具有所需采样率、模拟带宽、分辨率和数字接口的器件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的建议  

    是250至500 MHz 是信号的带宽。 我不太确定中心频率。 它的频率范围可能为500MHz 至1 G Hz  

    它将进入窄带信号

    实际上、我需要一个评估平台、该平台上还安装了 FPGA  

    对于此类评估套件(参数搜索)的任何建议都将大有帮助

    此致

    Uzmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI ADC EVM 通常不附带安装在 EVM 上的 FPGA。  相反、我们提供了一个单独的 FPGA 卡、该卡与通过 HSDC Pro GUI 控制的 ADC EVM 相连。  LVDS 接口 EVM 与 TSW1400采集卡相连、JESD204b 接口 EVM 与 TSW14J56采集卡相连。  采集卡已发布、并可在 TI.com 上获取。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这意味着我是否需要数字化和处理 IF 数据

    我们需要购买两张可以堆叠在一起的卡

    TI 是否会为所购买电路板的数据采集和分析提供支持

    此致

    μ zmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  您需要两个板。  查看 TI.com 上的 HSDC Pro 软件。  您可以免费下载。  此工具可用于数据采集和分析。  您还可以捕获日期并根据需要发送到文件以进行后期处理。

    -RJH