This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0102:建议 AM65x Sitara 处理器支持的任何键盘类型 HMI 卡?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0102, TMDX654IDKEVM, PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/955298/tidep-0102-suggest-any-keypad-type-hmi-card-supported-for-am65x-sitara-processor

器件型号:TIDEP-0102
主题中讨论的其他器件: TMDX654IDKEVMPHYTC-3P-PHYCORE-AM65XTMDX654GPEVM

尊敬的先生/女士:

            建议 AM65x Sitara 处理器支持任何键盘类型的 HMI 卡。 如果该卡规格与 TIDEP-0102 HMI 卡类似。 请尽快提供解决方案。

此致、

Sarumathi A (仪器工程师)

工厂整体工程和设计

手机:+91 9080769633电子邮件 ID:sarumathia@tpedin.com

www.tpedin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    请提供有关"键盘类型 HMI 卡"这一含义的其他信息。 如果您是指"AM65x EVM 板上有一个屏幕"、请查看 TMDX654GPEVM。 其他 AM65x EVM 包括 TMDX654IDKEVM 和 PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X (由 PHYTEC 而不是 TI 创建)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生,

          我已经选择了 TIDEP-0102 HMI 卡、但现在我们需要键盘类型 HMI 卡来实现可靠性。 该卡的规格与 TIDEP-0102类似。请尽快建议使用相应的卡。

     

    此致、

    Sarumathi A (仪器 工程师)

    工厂工程和设计合计 (www.tpedin.com)

    手机:+91 9080769633;电子邮件 ID:sarumathia@tpedin.com

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarumathi、

    这可能适合您的需求:

    TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD 显示附件套件
     

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生,

          感谢您的回复!! HMI 卡的规格相同、但我需要键盘(按钮类型)卡。 是否有符合我的要求的卡。