主题中讨论的其他器件:ADS1605
尊敬的所有人:
我正在使用上述两个基准进行硬件设计。
在第28页、图 ADS1605数据表的28介绍了如何将 ADC 与 DSP 连接。
我要指出的是、对于数据总线、我必须使用 EMIF 的数据总线、即 EMA_D[15.0]。
对于 NCS,我可以使用任何 NEMA_CS[x],例如 NEMA_CS[3]。
但是、我对 nDRDY 和 NRD 的连接位置有疑问。
DSP 上的信号 nAre 是什么? 我在 DSP 上看不到任何这样的信号。 在 DSP 上、应在何处连接 NRD? NEMA_OE 或 EMA_RW? 其他?
我应该将 nDRDY 连接到 EMA_WAIT[x]还是连接到 DSP 的任何通用中断? 在这最后一种情况下、您建议我选择什么?
提前感谢、
Joaquin。