This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:连接 ADS1605与 TMS320C6478

Guru**** 1128590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957204/tms320c6748-interfacing-ads1605-to-the-tms320c6478

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:ADS1605

尊敬的所有人:

我正在使用上述两个基准进行硬件设计。

在第28页、图 ADS1605数据表的28介绍了如何将 ADC 与 DSP 连接。

我要指出的是、对于数据总线、我必须使用 EMIF 的数据总线、即 EMA_D[15.0]。

对于 NCS,我可以使用任何 NEMA_CS[x],例如 NEMA_CS[3]。

但是、我对 nDRDY 和 NRD 的连接位置有疑问。

DSP 上的信号 nAre 是什么? 我在 DSP 上看不到任何这样的信号。 在 DSP 上、应在何处连接 NRD?  NEMA_OE 或 EMA_RW? 其他?

我应该将 nDRDY 连接到 EMA_WAIT[x]还是连接到 DSP 的任何通用中断? 在这最后一种情况下、您建议我选择什么?

提前感谢、

Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    ADS1605数据表中 C6000的信号描述适用于 C62xx DSP。  

    查看针对/are 的 C6201 EMIF 说明:

    /are 读取使能—在读取传输选通期间低电平有效。  尽管不用于标准 ASRAM 接口、但仍在逻辑上用于确定 EMIF 何时读取数据。

    查看针对/EMA_OE 的 C6748 EMIF 说明:

    适用于异步器件的 EMA_OE 低电平有效引脚使能。 该引脚在 异步读取访问周期的选通周期内提供低电平有效的信号。

    因此、在本例中、您似乎可以在 C6748上使用 EMA_OE 来代替/are。  

    您可以使用 EMA_WAIT 或简单的 GPIO 引脚来接收中断。  有关更多详细信息、请参阅 C6748 TRM。

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 Sahin。

    此致、

    Joaquin