This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605和 TMS320C6000系列

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/953470/ads1605-and-tms320c6000-family

主题中讨论的其他器件:ADS1605

尊敬的所有人:

我将开始设计一个需要 ADC 的新电路板、在本例中为 ADS1605、16位、5Msps。 在该转换器数据表 的"将 ADS1605连接到 TMS320C6000 "的"应用信息"章节 PAG 28 中、只描述了如何使用此系列 DSP 控制 ADC。 我想遵循此应用信息。

我不熟悉 TMS320C6000。 我唯一需要从该 DSP 读取的要求是能够从 ADC 和10/100以太网端口读取数据。

您能否推荐我使用 TMS320C6000系列产品来完成此工作? 从何处开始? 是否有任何评估套件? 教程?

提前感谢、

Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joaquin

    遗憾的是、没有硬件或软件可帮助您开始此操作。 如果您想将此 ADC 与最新的 C6000器件配合使用、这将是一个新的发展。

    它将通过 C6748器件上的 EMIFA 接口实现、但您同样需要构建电路板并根据 ADS1605文档开发软件。  

    ADS1605 看起来像一个旧器件、C6000器件的参考是 C6713 DSP、这是 C6000产品系列中非常流行的传统器件。  

    该器件及其 EVM 仍然可用,但对此支持非常有限,而且软件也未在很长时间内更新。  

    如果您搜索 C6713和 ADS1605、您可能会找到如下所示的链接和代码片段

    不幸的是,我在担保品和支持方面没有更多的工作要做。  

    您还可以在数据转换器论坛中查看它们是否有其他建议供您参考。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    此致、

    Joaquín μ A。