尊敬的所有人:
我将开始设计一个需要 ADC 的新电路板、在本例中为 ADS1605、16位、5Msps。 在该转换器数据表 的"将 ADS1605连接到 TMS320C6000 "的"应用信息"章节 PAG 28 中、只描述了如何使用此系列 DSP 控制 ADC。 我想遵循此应用信息。
我不熟悉 TMS320C6000。 我唯一需要从该 DSP 读取的要求是能够从 ADC 和10/100以太网端口读取数据。
您能否推荐我使用 TMS320C6000系列产品来完成此工作? 从何处开始? 是否有任何评估套件? 教程?
提前感谢、
Joaquin。