请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948123/arm-processor
主题中讨论的其他器件:EVMK2EX、 TMDX654GPEVM您好、TI 专家
我希望设计一个具有 ARM 处理器的新电路板
处理器:基于 ARM 的 SoC、四核最低1.4GHz
RAM 接口:至少支持4GB 和500MHz
闪存接口:至少支持32GB 和400Mb/s
操作系统支持:64位基于 Linux 的操作系统、如 Ubuntu 和 Yocto。
如果参考板和操作系统可用于所选处理器、则首选。
此致、
Thomas