This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM 处理器

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2EX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948123/arm-processor

主题中讨论的其他器件:EVMK2EXTMDX654GPEVM

您好、TI 专家

我希望设计一个具有 ARM 处理器的新电路板

处理器:基于 ARM 的 SoC、四核最低1.4GHz
RAM 接口:至少支持4GB 和500MHz
闪存接口:至少支持32GB 和400Mb/s
操作系统支持:64位基于 Linux 的操作系统、如 Ubuntu 和 Yocto。

如果参考板和操作系统可用于所选处理器、则首选。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们没有符合您所有规格的处理器评估板。 唯一可用的四核器件 EVM 是 TMDX654GPEVM、它不在1.4GHz 下运行、 而 EVMK2EX 不包含闪存支持。  您可以查看这两个板的功能、以查看它们是否适合您。

    此致、Bill