从"www.ti.com/.../sprm163"下载的 BSDL"TI TMS320C6418" 显示 "TMS320C6418的属性合规性模式 :实体为"(rsv06、emu1、reset_z)(001)"、因此我将 rsv06和 emu1绑定到低电平、然后在执行 BSDL 所说的几个时钟脉冲后将 reset_z 绑定到高电平。
--可以执行扫描。 要复位器件、允许切换芯片 CLKIN
--当 RESET 被拉至低电平然后释放为高电平时。 BSCAN 将不响应
"根据仿真、除非"&、否则 BSD JTAG TAP 可能无法正常工作
"器件已首先复位。 "&
"复位上升沿后只需要几个 CLKIN 脉冲。
之后、我仍然无法从它获得答案
有人可以提供帮助?
此致、提前感谢
Matteo