请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM5517 昨天、当我在 C5517评估板(TMDSEVM5517)上工作时、电路板上有一股烧焦的味道。 我立即将其关闭。
我今天打开了它、但板载 USB 仿真器无法连接到板。
此外、J10接头上的电压在引脚9上为1.5V (而不是3.3V)、在引脚7上为0.5V (而不是1.8V)。
我是否可以尝试找到故障组件?
谢谢、
Aldo Minardo