This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:如何执行 SATA 眼图测试

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/915110/dra746-how-to-do-sata-eye-pattern-test

器件型号:DRA746

你(们)好

我想测试  电路板上 SATA 端口的 SI。  

如何使 DRA746生成 SATA 眼图信号?

SATA_BISTCR 位18 (TXO)和 位3:0 (图形)用于运输质量 tes?

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供有关"如何使 DRA746 生成 SATA 眼图信号"的文档或步骤?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有有关如何使用这些寄存器输出测试信号的文档。  所有电气验证均通过标准合规性方法完成、该方法涉及将 SoC 连接到测试设备、从而自动将其置于测试模式。

    在所有芯片条件下、SATA 接口均已通过合规性眼图模板验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助

    我的客户希望  自己执行 SATA 测试、例如合规性眼罩。

    您能给他一些建议吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在嵌入式系统中执行 SATA 眼罩测试时、没有相关文档或支持。  TI 已在连接了测试设备的验证环境中执行眼罩测试。