请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 尊敬的专家。
客户使用 SSD 芯片作为存储、速率高达3Gbps。 他们希望在 J6和 SSD 芯片之间进行合规性测试。
首先、它们将测量 J6 TX/RX 上的眼图。 他们希望了解 J6的电气参数、例如上升时间、下降时间、如下所示。
我们发现以下标准、我们是否可以使用此设置来测量 J6 SATA TX 的眼图?
或者、我们是否有任何材料可以显示 J6 SATA 的电气参数? 还是 J6遵循的 SATA IO 标准?
非常感谢!
Yong