This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5409A:可用于 C5409A 的开发板???

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5409A, TMDSDSK5416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765138/tms320vc5409a-development-board-available-for-c5409a

器件型号:TMS320VC5409A
主题中讨论的其他器件: TMDSDSK5416

您好!

  对于我的电信项目、我需要移动 Tms320vc5409A 系列。 是否有可用于学习处理器的开发板?

是否有可用的示例代码?? 我们将 DSP 处理器与 HPI 引导模式相连接,因此提供了相关的 HPI 引导原理图和示例代码?

提前谢谢、

M.Muneeswaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 TMS320VC5409A 产品文件夹、您应该使用的参考 TI EVM 为:TMDSDSK5416。 请参阅工具与软件选项卡:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    在上面的链接中、您还可以获得适用于 TMS320VC5409A 器件的所有软件和库。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    我需要另一个帮助,
    如何编写 Bootloader 代码?
    是否有与示例相关的引导加载程序源代码?? 如果有、请提供链接给我。 。