请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRA716工具/软件:Linux
我正在加密视频渲染应用程序。
但当屏幕尺寸变得非常小时、屏幕上会出现一些锯齿。
平台为 dra716、系统为 PSDK 3.2.0.3
我通过在窗口上使用 mipmap 和 D3D9来实现这一点
但是,由于我的 konw opengles2.0似乎不支持具有 eglimage 的 mipmap
是否有办法解决 血清问题?
比如在像素着色器中执行 mipmap?