请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:AM5726、
大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了有关 AM5726的 PRU EMAC 的其他问题、这些问题来自以下 E2E-THread。
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/743564/2746350#2746350
我们的理解如下:
我们可以使用 AM5726的"4端口10/100 PRU EMAC"。
因此、我们可以使用 TMDXIDK5728的所有 PRU-ETH 端口(J3、J5、J6、J8)。
我们的客户计划将 EtherCAT Redundancy 与来自 http://www.ti.com/tool/TIDEP0079 的"Acontis EC-主站软件"结合使用。
问题:
J3、J5、J6、J8之间的冗余组合是否有任何限制?
-是否有关于 TMDXIDK5728的 EtherCAT 冗余的任何文档?
如果有任何推荐的用于 TMDXIDK5728 EtherCAT 冗余的文档或示例代码、也请告知我们。
此致、