请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5402 您好!
我的客户对 C5402的"标准串行端口引导"有一个问题。
客户电路板可用于"串行 EEPROM 引导"。 但"标准串行端口引导"现在不起作用。
客户希望使用"标准串行端口引导"进行未来的内存扩展。
我已经向下面的 E2E 主题询问了这个问题。
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/770476
根据客户信息、当 NG 处于"标准串行端口引导"状态时、地址总线的第一位永远不会改变。 因此、客户认为已通过并行引导序列、并且引导序列在下一个序列中失败(初始化串行端口)。 此判断是否正确?
此外、对于标准串行端口引导、是否需要某些时钟或输入信号、主时钟除外?
请告诉我。
我感谢您的快速回复。
此致
Michi