请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 主题中讨论的其他器件: PCM1864、 TIDA-01454
大家好、
我的客户有五个 I2S 器件、他需要使用某种 DSP 进行控制、但我们对 I2S 的工作方式有点模糊、因此我们不确定 C5517是否可以正常工作。
本质上、他有四个用于馈送音频数据的麦克风编解码器和一个需要馈送音频数据的扬声器。 我们最终选择的处理器中是否需要五个独立的 I2S 模块?
不确定具体的音频后处理要求、将会有一些要求、但现在我们只是尝试找到具有正确接口的 DSP/MPU。
谢谢、
Brian