请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1808 大家好
(表中 AM1808的加电。为:1.2V—》1.8V—》3.3V)。、但在1.2V 至1.8V 1.8V 和3.3V 之间没有特定的时间要求
那么1.2V,1.8V 和3.3V 可以 同时上电吗? 像 这个 μ。这样的功率上升沿是可以的?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.