请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3517 主题中讨论的其他器件: AM5708、 AM5706
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我们计划将 AM3517 SOC 用于我们的其中一个应用、我们在其中提供了以下查询、因此请帮助我们解决此问题。
- 我们能否直接读取 BT656支持的视频数据?
- 在上述方法中、我们可以获得哪种最大速度?
- 哪种压缩方法支持视频流数据? 此 SoC 是否支持 MPEG 和 H.264压缩?
- 此处理器是否支持 UHS-3类 SDcard?
谢谢、此致、
Nikunj Patel