请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1806 主题中讨论的其他器件: OMAP-L132、 UNIFLASH、 AM1808、 OMAPL138
您能否分享具体方法、这意味着如何通过 AM1806写入空白的 E MMC 器件?
我们认为它能够根据以下信息通过 AM1806进行写入。 现在,我们要确保具体的方法。
材料:使用 OMAP-L132/L138引导加载程序
第:43页
详细信息:
ROMID:D800K008器件修订版本2.1、
"添加了 MMC/SD0引导模式(从 MMC 卡、SD 卡和 eMMC 器件引导)"