请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
大家好, 我开始学习 Yocto,按照 Yocto 网站上的手册 ,我已经将 meta-ti 添加到 Yocto,并创建 了图像 CAN 小组,请提供一些指针来解决以下错误 ,或者告诉我我是否正在做任何事 Wong。 刷写 SD 卡上的映像时,会出现以下 错误 U-Boot# U-Boot# U-Boot# U-Boot SPL 2014.04-00014-g47880f5 (2014年4月22日- 13:23:54) 读取 args spl_load_image_fat_OS:Error reading image args、err --1 reading u-boot 4.14-g4.14:img 4.14: 就绪 DRAM:512 MIB NAND:0 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1*** 警告- readenv()失败,使用默认环境 网络: 未设置。 验证第一 个电子保险丝 MAC cpsw、USB_ether 按任意键停止自动引导:0 GPIO:引脚53 (GPIO 53)值为1 mmc0是当前器件 GPIO: 引脚54 (GPIO 54)的值是1 在读取 uEnv.txt 的器件0上找到的 SD/MMC **无法读取文件 uEnv.txt ** 正在检查是否设置了 uvencmd ... uenvcmd 未在 uEnv.txt 中定义... GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为0 GPIO:引脚55 (GPIO 55)值为0 GPIO:引脚54 (GPIO 54)值为0 mmc1 (部件0)是当前器件 GPIO: 引脚54 (GPIO 54)的值是1 个 SD/MMC (在器件1 上找到)读取 uEnv.txt 1430字节在5ms 内读取(279.3 KiB/s) GPIO:引脚55 (GPIO 55)的值是 uEnv.txt 上的1个加载环境 从 MMC 导入环境... 正在检查是否设置了 uvencmd ... GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为1 ,正在运行 uvencmd…… 读取 zImage 3717760字节在205ms (17.3 MIB/s)内读取 initrd.img 2869068字节在160ms (17.1 MIB/s) 内读取/dtbs/am335x-boneblack.dtb **无法读取文件/dtbs/am335x-boneblack.dtb ** 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x38ba80] 错误: 未找到 cmdline 展开的设备树 无法找到有效的设备树 uvencmd 未在 uEnv.txt 中定义... 正在从 nand 引导... 无可用设备 无可用设备 内核映像@ 0x800000000 [ 0x000000 - 0x38ba80] 错误:未找到 cmdline 设备树 无法找到有效的设备树 U-Boot# U-Boot#