工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我的 EVM 开发套件上的 SD 卡有问题。
我尝试控制 SD 卡、但卡不响应任何命令。
然后我检查了卡检测引脚(#9)、没有任何更改。 SD 卡位于插槽中时、该引脚上有低电平信号。 但是、当卡插槽外时、该引脚上存在相同的状态。
我设置了 I2C 扩展器、并使用示波器检查了该插槽上的所有 SD 线路。 但我找不到错误。
这是硬件错误吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我的 EVM 开发套件上的 SD 卡有问题。
我尝试控制 SD 卡、但卡不响应任何命令。
然后我检查了卡检测引脚(#9)、没有任何更改。 SD 卡位于插槽中时、该引脚上有低电平信号。 但是、当卡插槽外时、该引脚上存在相同的状态。
我设置了 I2C 扩展器、并使用示波器检查了该插槽上的所有 SD 线路。 但我找不到错误。
这是硬件错误吗?
您好、Ivan、
您能否检查是否正确设置了 DIP 开关。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../TDA_SBL_UserGuide.pdf
要排除硬件故障、请尝试此处的 SD 文件 IO 应用:processor_sdk_vision_03_07_00_00\ti_component-drivers\pdk_01_10_03_07\packages/ti\drv\STW_LLD\examples\mmcsd\sd_file_io。
如果您没有 CCS 设置、Ypu 可以使用预构建的 SBL MLO 并尝试在 SD 引导中引导。
此致、
Rishabh
您好、Rishabh、
我不需要在 SD 引导中引导。 我只想将一些数据写入 SD 卡并读取它。 它对我有何帮助?
我的器件是 http://www.ti.com/tool/TDA3XEVM?keyMatch=tda3%20evm&tisearch=Search-EN-Everything
我打开 了 http://processors.wiki.ti.com/images/b/b7/TDA_SBL_UserGuide.pdf