主题中讨论的其他器件:AM5728
大家好、
我有一个简单的问题! 我有一个 am5728 IDK、到目前为止、我在不同的内核上使用了 ti-RTOS、我对 Linux 有一些基本的了解、我有一个 SD 卡(矩阵 GUI 应用程序)、Linux SDK 安装在我的 VirtualBox 上、ubuntu16.04 (虽然我对重建它不感兴趣、因为这是另一个故事)、现在、我的问题是:
A)如何让 RTOS 在 A15内核上运行的同时、在 DSP 等其他内核上运行 Linux? 我应该将 RTOS 二进制文件放在哪里以及如何传输它们? 也许这是一个愚蠢的问题、因为我在论坛中找不到类似的问题、但我仍然找不到相关文档!
b)在 A15内核上运行 Linux 时、是否可以使用 Code Composer Studio 调试 RTOS 内核上的程序? 如何实现?
请提供任何有用的资源和文件,
B.R、
Alex。